This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:将有一个从 V-到 V+的功率泄漏

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824326/ina117-there-will-be-a-power-leak-from-v--to-v

器件型号:INA117

我发现 、如果 先在 V-引脚上施加-15V 负电源轨、并且在+15V 正电源上电之前、V+引脚上将存在大约-13V 的电压。   ?、如果我必须首先将正电源上拉1 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuagnquan

    不、无论哪个电源首先出现、两个电源都应尽可能接近相同的时间。 如果这是不可能的、那么您需要使用 Marek 在原始问题上建议的方案之一:

    因此、为了保证在上电时始终有一个合适的 IQ 路径、强烈建议在每个电源上添加齐纳二极管或单向半导体瞬态电压抑制器 TVS。  这将为 Iq 提供一条适当的流动路径、而无需考虑电源定序

    此致

    Dennis