This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138采集精度

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822286/ina138-ina138-acquisition-accuracy

器件型号:INA138

大家好、

在 INA138的数据表中、我没有找到电流采集的精度信息。 请提供。  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    电流测量容差被集中到一个参数–总输出误差。

     

    但是、这是在 Vsense =100mV 的特定输入条件下进行的。 要了解此数字是针对自定义输入条件的,最简单的方法是使用在线错误计算器,该计算器位于产品页面 http://www.ti.com/product/INA138的右侧 :

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如果您没有进一步的问题,请单击“这已解决了我的问题”按钮进行确认。 当然、如果您这样做、您始终可以发帖回帖。

    此致、Guang