This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:最小数据速率

Guru**** 2505455 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822585/onet1151p-minimum-data-rate

器件型号:ONET1151P

您好!

我们是否可以知道该器件可以处理的最小数据速率? 客户需要数据、我们无法找到信息/使用数据表进行验证。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    ONET1151P 的额定速率低至1.0625Gbps。 低频截止频率为20kHz、因此理论上、器件应该能够处理较低的速率、但对于低于1.0625Gbps 的数据速率、在电压和温度范围内未进行特性描述。

    此致、Nasser