This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:功耗

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816202/tlv8541-power-consumption

器件型号:TLV8541

您好!
我会在我的应用中使用 TLV8541。 它用作比较器来唤醒微控制器。 在同相输入上有基准电压、在另一个输入中有模拟电压。 当模拟电压 I major 大于基准电压时、输出打开。 这非常简单。 问题是功耗、这个运算放大器似乎吸收了400uA。 我在模拟输入为0V 时对其进行了测试、然后输出为0V。 运算放大器的电源为2.7V、基准电压为0.7V。 如果我将其移除、电流将低于400uA。 这种功耗是可能的吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    TLV8541电源电流将远低于400uA。 移除运算放大器将移除运算放大器的静态电流、但也会移除运算放大器输出节点上负载的电源。 应用状态也会改变、这将改变电源电流。

    对于在同相输入端为0.7V、反相输入端为0V 的运算放大器移除测试、请将输出节点连接到2.7V、以模拟存在使用零静态电流的运算放大器。 此测试将是一个公平的比较。

    这是否发生在多个应用板上?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:
    感谢你的答复。
    很抱歉、但我不理解。 如果条件是 n-inv in 0、7V、inv in 0V、out 0V、那么在这些条件下运算放大器的功耗是多少?
    运算放大器的输出进入微控制器的数字输入。
    如果我在这些条件下移除运算放大器、我不会改变系统、同相输入为高阻抗、另一个输入为0V、输出为0V、没有电流。
    为什么我需要将输出电压设置为2、7V?
    谢谢你
    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    同相电压=+0.7V >0V =反相电压;这将导致高输出、而不是低输出。 您的输出是否意外地接地短路?

    我确实检查了所有电源电压的电源电流以及线性和比较器模式在变化的共模下的情况、并且电流正常(只有一点差异)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    抱歉、我写错了。 向反相输入施加0、7V 基准电压、向同相输入施加0V。

    如果到同相的电压变为0、7V 的高电平、则输出变为高电平。 否则它将保持在0V。 在这些条件下、运算放大器似乎吸收400uA 的电流。
    你建议什么?

    此致。

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    2.7V 电源下的运算放大器电流在输出低电平(或高电平状态)时略低于正常线性运行时的电流、因此比较器模式正常。 数据表中有一个 PIR 示例、其中两个运算放大器是比较器。  

    我看到了两种可能、一种是运算放大器损坏并消耗400uA 电流;另一种是输出负载电流和其他下游电路消耗400uA 电流的可能性。

    因此、在输出处于正常低电平状态(A)时测量电源电流。 然后拆下运算放大器、再次测量电流(B)并测量输出节点电压(V)。 最后、将输出引脚节点短接至接地。 再次测量电源电流(C)

    运算放大器静态电流为 A-C 我知道 A-B 是400uA、但我不知道移除运算放大器后输出节点会做什么。

    告诉我[A、B、C、V]结果、并向我展示连接到输出节点的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:
    非常感谢。 我按照您的说明进行了尝试、发现问题出在微控制器的引脚上。 我将了解我可以如何解决、但运算放大器工作正常。
    此致。
    Giuseppe