This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321的 VEF 范围

Guru**** 2505995 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846543/lmh6321-vef-range-of-lmh6321

器件型号:LMH6321

尊敬的所有人

我想询问 LMH6321中的 VEF 范围。

当我上次在 E2E 上发布并交换 LMH6321的 EF 引脚的泄漏电流时、

我听说流入 EF 引脚的泄漏电流大约低于 nA。

kΩ、μV 泄漏电流为2nA 且上拉电阻为5k Ω、则压降约为10k Ω。

换句话说、VEF 的最小值为4.99999V。

我们的客户目前测量到该器件样本的 EF 引脚 VEF 为4.0V。

(使用10kΩ Ω 上拉电阻器测量)

此外、当我们测量客户测量的相同样本时、当连接5kΩ Ω 的上拉电阻器时、测量的 VEF 值为4.3V。

因此、我们需要确定该器件是否有缺陷。

我希望您回答以下两个问题

1.执行 ATE 时是否测量 VEF?
2.您能告诉我在使用 ATE 测量 VEF 时设置了多少 VEF 最小值吗?
(参考值​​也是可接受的。)

我很高兴能很快得到答复。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babiker

    感谢你的答复。

    我们的客户希望获得快速响应。

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    很抱歉耽误您的回答。 VEF 引脚上的泄漏电流似乎在 ATE 上进行了+/- 23uA 的测试、典型值为75pA。 VEF 的这一大幅下降是否是一个孤立的问题、或者是否在多个器件上看到过这一问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    客户是否有任何更新? 您是否能够找到解决方案?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker