This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:电源电压问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849267/ths4511-supply-voltage-issues

器件型号:THS4511

我将 THS4511与简单的电阻反馈搭配使用、如图所示。

因为它没有根据我的计算结果为我提供我想要的增益。 GBW=1600MHz、增益=24、导致66MHz 带宽。 但从图像中可以看出、放大器的单位带宽交叉速度要快得多。

我注意到、它非常容易受到电源电压的影响。 将电源电压更改为6V 不仅会略微增加增益、而且会增加增益带宽。

这是 IC 内部的东西吗?

此致、

Prabhav Manchanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请连接完整电路、源极和负载以及输出摆幅目标-您可能会达到转换或负载限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     蓝色曲线表示5V 电源、红色曲线表示6V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图不是很容易理解、没有引脚编号?  

    1.禁用引脚是否悬空? 我认为应该正常工作、

    2.输出摆幅是多少,该器件要求每个输出引脚上具有1.2V 的余量,因此在5V 时,即5-2.4V =2.6Vpp,大约为2.5V。 或2.5V+/-1.3V 最大  

    3.6V 电源曲线看起来不错、可能会在5V 电源上削波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,当我作为缓冲器(单位增益)放大器运行时,我看到的行为与此相同。 因此、我不怀疑正是削波导致了这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、另一个建议是、如果没有输入信号、您可以报告5V 和6V 电源下的电源电流-如果差异很大、您可能有缺陷器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhav、您好!

    您是否能够实施 Michael 关于检查电源电流的建议?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhav、您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker