This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372:有关 TLC372应用电路的一些问题。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859666/tlc372-some-questions-about-tlc372-application-circuit

器件型号:TLC372

大家好、

我不明白红色环中的电阻器是什么。

谢谢、

海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有输入或系统上电时,它很可能使比较器输入端保持接地。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    R26看起来应向比较器输入提供低阻抗、以使输入线路更好地抗 EMI (电容式杂散耦合等)。 请记住、TLC372是具有极高输入阻抗的 CMOS 芯片。

    R26还可以与输入信号驱动器的源电阻相结合、形成分压器。

    或者、可能需要 R26将电流输入信号转换为电压信号。

    R26有许多原因。

    我在电路中不太喜欢 C26和 C30。 切勿在比较器的输出端直接放置电容。 因此、当拉低时、会产生非常高的电流脉冲、可能会侵蚀信号接地并在比较器芯片内引起接地反弹。 甚至会发生比较器振荡。 输出端的电容是一个不可执行的操作。 如果您希望通过电容对比较器的输出信号进行滤波、请始终插入合适的限流电阻器。

    该电路的另一个缺点是没有附加的迟滞。 这可能会导致严重振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chuck Sins "]

    在没有输入或系统上电时,它很可能使比较器输入端保持接地。

    卡盘

    [/报价]

    感谢您的回答!

    海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]

    您好,赖

    R26看起来应向比较器输入提供低阻抗、以使输入线路更好地抗 EMI (电容式杂散耦合等)。 请记住 、TLC372 是具有极高输入阻抗的 CMOS 芯片。

    R26还可以与输入信号驱动器的源电阻相结合、形成分压器。

    或者、可能需要 R26将电流输入信号转换为电压信号。

    R26有许多原因。

    我不喜欢在电路中使用 C26和 C30。 切勿在比较器的输出端直接放置电容。 因此、当拉低时、会产生非常高的电流脉冲、可能会侵蚀信号接地并在比较器芯片内引起接地反弹。 甚至会发生比较器振荡。 输出端的电容是一个不可执行的操作。 如果您希望通过电容对比较器的输出信号进行滤波、请始终插入合适的限流电阻器。

    该电路的另一个缺点是没有附加的迟滞。 这可能会导致严重振荡。

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:

    感谢您的详细回答。

    这是比较器运算放大器输入信号的电路图。

    这里是具有不同振幅(所需结果)的信号的统计图。

    这是实际的测量结果。

    从图片3:

    可以看到它无法区分两个峰值、 如图2所示

    2. 垂直轴远高于图2中所需的值。

    如何提高分辨脉冲振幅的能力、我是指 OAM 比较器的分辨率?

    谢谢、

    海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的每个人:

    下面是该信号的一些图片。

    图1:蓝色是 TLC372引脚1处的信号、绿色是与 TLC372引脚2、6相同的信号。

    图2. 蓝色是 TLC372引脚7处的信号、绿色是 TLC372引脚2、6处的信号

    图3. 蓝色是栅极0处的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖海

    我不确定我是否理解正确。 您能更详细地解释一下吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]

    您好,赖海

    我不确定我是否理解正确。 您能更详细地解释一下吗?

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:

    您还需要我提供哪些其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖海

    这两个统计图的详细含义是什么? 它们与比较器电路有什么关系? 或者换句话说:从哪里可以看到比较器电路无法充分区分脉冲幅度?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]

    您好,赖海

    这两个统计图的详细含义是什么? 它们与比较器电路有什么关系? 或者换句话说:从哪里可以看到比较器电路无法充分区分脉冲幅度?

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:

    两个统计图、其中水平轴表示脉冲振幅。

    垂直轴表示脉冲数。

    如第一个图表中所示、可以看出振幅脉冲根据信号源的特性得到了清晰的表示。
    第二个图表似乎重叠了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看波形、而不是统计图、我看到的唯一潜在问题是输出上的负载(Kai 前面提到的电容负载)。  这会导致上升沿非常慢。  是否可能导致您的系统无法捕获接近时间的脉冲?  您使用的是相对快速的响应比较器、但随后通过将电容负载直接连接到输出上来限制输出的压摆率。  至少、我会在移除电容负载的情况下重新运行您的实验。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck 和 Kai:

    将 C28电容器替换为10p 值的电容器即可解决该问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖海

    很高兴听到您可以解决该问题。 恭喜!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]

    您好,赖海

    很高兴听到您可以解决该问题。 恭喜!

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:  

    感谢您的支持。