This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6722:关于输出失调电压

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6722, THS4012, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855926/lmh6722-about-output-offset

器件型号:LMH6722
主题中讨论的其他器件: THS4012TINA-TI

您好!

我们将考虑随附的原理图。
e2e.ti.com/.../4010.LMH6722-TINA.pdf

TINATI 仿真成功。
但是 、由于对实际基板进行了评估、因此产生了偏移。
偏移电压为-2V。

我们想知道输出振幅为何较低。
请告知产生偏移的原因。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上筑水-新

    您好像是将 LMH6722视为电压反馈运算放大器、而不是电流反馈-它不适合看起来像跨阻设计的情况。  

    即使您正确获得直流输出、此电路几乎肯定会振荡、如果您的电源确实是电流源、则可能需要转至 Decomp VFA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔·迈克尔·桑

    感谢您的友好支持。
    我知道。

    我可以再问一个问题吗?
    您是否有任何文档显示不推荐将电流反馈放大器用于此电路?
    请 告诉我推荐的 CAN 放大器、而不是 LMH6722。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我编写的早期 CFA 危险应用手册、为了推荐器件、需要准确的要求、  

    http://www.ti.com/lit/an/snoa367c/snoa367c.pdf?keyMatch=OA-15&tisearch=Search-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的信息和支持。
    我还有其他请求。

    1.反相放大器电路可通过另一个 Cfa 实现。
    您能否解释为什么可以使用 THS4012而不能使用 LMH6722?
    http://www.ti.com/lit/an/slyt099/slyt099.pdf
    我想知道 LMH6722无法实现反相放大器的原因以及问题规格。
       

    2.为什么 LMH6722 TINATI 模型可以运行仿真?
    仿真中未出现错误消息和偏移。
    客户想知道他们为什么可以使用 TINATI 进行仿真。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    THS4012是电压反馈放大器、而不是 CFA。 此外、CFA 还可用于反相配置、由于反相节点上的输入阻抗较低、因此不建议用于跨阻设计。  对于电流源输入、最好切换到 VFB 放大器。  

    2.另一个可能影响 TINA 电路的问题是您使用200nF 反馈电容器。 CFB 放大器的稳定性工作方式不同、主要由反馈电阻器决定。  

    我建议您浏览电流反馈精度实验室系列。 其中介绍了 CFA 的工作原理、它们与常规 VFB 放大器的差异以及如何在 TINA-TI 上检查电路的稳定性。

    此外、如果您能够澄清您的设计规格以及您尝试实现的目标、我可以帮助您推荐其他器件/设计。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Yusuke、  

    您没有回复客户要求? 所以、您的 THS4012为什么"正常工作"和 LMH6722不会错位置的问题-该问题可能有2到3个不同的级别,但实际上您尝试使用 LMH6722 CFA 执行的操作不适合 CFA, 但与 THS4012类似的 VFA。  

    太开放了、无法回答、目标要求是什么?  

    “此外,Hasan 说,由于反相输入阻抗较低,终审法院不起作用,这也是一个长期存在的误解,必须在很久以前写过的教科书中,这样才能方便改正。  

    开环反相 V-节点具有低阻抗、但一旦闭合 CFA 环路、环路增益会将误差电流驱动为零、因此它实际上不消耗信号电流。  

    CFA 可在非常受限的条件下用于互阻抗-它具有源 C 的稳定性问题、不能像 VFA 那样直接使用简单的电容反馈来实现稳定-不值得详细解释、因为这通常是错误的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    感谢您的更正、这一点很好。

    Yusuke、

    总之、我们需要有关您的设计的更多详细信息、以便进一步推进。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    对此进行了任何更新?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、Michael、

    感谢您的大力支持。

    1.关于 THS4012
     这是 THS4012的一个例子。

    2.客户情况和更新
    我向客户报告了“您的信息”。
    但是、客户没有回复。
    当我们收到客户的回复时、我将与您联系。

    我将关闭该线程一次。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    当安装 C1和 C2时、使用 CFA LMH6722时、您的电路不稳定。 看到该仿真频率响应中的尖峰峰值:

    使用 VFA THS4012时、频率响应不会出现急剧峰值:

    Kai