This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:当 IN+为3.3V 且未对 V+供电时、器件是否会中断?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858964/lmc6772-will-the-device-break-when-in-is-3-3v-and-no-power-is-applied-to-v

器件型号:LMC6772

您好!

我的客户观察到、当向 IN+施加3.3V 到240kOhm 时、当 V+=0V 时、IN+上的电压仅为0.6V。

为什么 IN+这么低? 器件内部是否有任何从 IN+到 GND 和 V+的二极管?

此时器件是否会断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    输入端有保护二极管连接 V+和 V-。  因此、如果您按照所述将 V+接地、那么如果您向输入施加电压、您将看到一个传导二极管。

    由于电流受到240k 电阻器的限制、因此不会对器件造成损坏。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    谢谢你。

    那么、内部二极管的额定电流是多少? 我应该使用该值来计算限制电流的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    当输入电压将超过 V+或 V-时、应限制在小于5mA。

    很抱歉在前一个答复中没有提到这一点。

    卡盘