This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:关于发布计划和 vs Vo 规格

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858021/opa462-about-release-schedule-and-vs-vo-specification

器件型号:OPA462

您好!

我们正在寻找高电压运算放大器。
在此背景下、我们发现了预发布的 OPA462。
我想向您询问有关 OPA462的信息。

1.您能告诉我 OPA462 RTM 计划吗?

2.OPA462能否满足我们的以下要求?
VS:- 20V、+ 155V
Vo:- 10V~+ 150V

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    我们的精密放大器营销工程师将单独解决您的 OPA462 RTM 计划问题。

    OPA462建议的最大电源间电压为180V。当 V-设置为-20V、V+设置为+155V 时、您的应用中的总电压为175V、这是正常的。 使用不对称的 V+/V-电源是完全可以接受的。 只需确保您观察到与您打算使用的 V+和 V-电平相关的正确输入共模电压(VCM)和输出电压(Vo)范围。

    数据表电气特性表列出了 RL = 5千欧时从电源轨(Vo)的电压输出摆幅(V-)+ 5V (最小值)至(V+)- 3V (最大值)。 因此、在使用+155V/-20V 电源时、满足 Vo 从-10V 至+150V 不应出现问题。 如果输出电流负载增加、Vo 摆幅范围将受到更多限制。 这对于运算放大器而言是正常的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我将直接与您联系、以了解 OPA462发布日期。 我们正在变得非常接近!