This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231A & AMP 与 INA231B 启动模式功能有何不同?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864493/ina231-what-s-the-different-of-ina231a-ina231b-start-up-mode-function

器件型号:INA231

您好、先生、

您能否帮助解释 INA231A 与 INA231B 启动模式功能的区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teresa、

    INA231A 和 INA231B 之间的差异在于、当为其电源引脚(VS)提供有效的工作电源电压(2.7V≤VS≤5.5V)时、它们的响应方式。 A 版本将加电并开始报告测量值。 B 版本将保持断电模式、并且在主机写入其配置寄存器(00h)、特别是模式设置位[2:0]前不会开始进行测量。 您可以在表8中看到 A 和 B 版本的默认模式设置位不同。 默认位/寄存器设置是器件电源切换时器件将加电的设置。

    希望这已经足够了。

    最棒的

    Peter