This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:OPA2140静态电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856377/opa2140-opa2140-quiescent-current

器件型号:OPA2140

您好!

我们有一个设计、其中两个放大器电源(+/-12V)的最低功耗是关键的设计驱动器。

-         要考虑每个放大器的最小静态电流是多少 ? 在室温和整个温度范围内?

-         如何分摊两个运算放大器电源的静态电流?

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    对于大多数运算放大器而言、OPA2140没有指定最小工作电流限制、TI 不提供有关 OPA2140的数据表保证。

    数据表" 静态电流与温度"中的图13显示了每个运算放大器部分在温度范围内的静态电流"典型值"。 使用该图可以看到、在-40 C 的最低温度下、每个运算放大器的静态电流最低约为1.4mA。 当您包含制造批次中出现的正常变化时、图13中的图形线可能会向上或向下移动。 因为您担心最小电流会导致整个线路向下移动。 由于 TI 不对最小电流作出任何数据表保证、因此我们可以提供的就是对最小电流的估计。 实际估计值可能比图13中所示的值低约25%。

    电流通常在两个 OPA2140运算放大器和大多数其他双路运算放大器之间分流约50-50。 这是因为一个运算放大器的布局几乎总是另一个运算放大器的翻转、因此所有有源电路具有相同的尺寸、因此非常匹配。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    每个放大器的最小值为1.4mA x 0.75 = 1.05mA

    关于我的第二个问题("如何拆分两个运算放大器电源中的静态电流")、我的问题是关于一个给定运算放大器在其两个+12V 和-12V 电源之间的静态电流的拆分?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    实际上、如果运算放大     器不向负载提供电流、那么在静态状态下、来自正电源(V+)的电流100%(理想情况下)会流经运算放大器内部电路、然后被灌入负电源(V-)。 因此、如果您测量   的是来自 OPA2140 V+电源的3.0mA 电流、则应测量流入(V-)电源的电流非常接近3.0mA 的电流。

    一旦您开始从 OPA2140输出灌入和拉出电流负载电流、V+和 V-工作电流将不再相等。 这是正常的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵信息

    此致