This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3121:对绝对最大额定值中的差分输入电压有一点怀疑

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813300/ths3121-a-small-doubt-about-differential-input-voltage-in-absolute-maximum-ratings

器件型号:THS3121

尊敬的 TI 专家:

我对 THS3121 在绝对最大额定值中的差分输入电压有一点怀疑、即其数据表 http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/ths3121.pdf 中给出的+-4V   

我只需将3121与同相配置搭配使用、如其数据表第1页中给出的电路。

我为 Vin 提供 一个高电平和低电平为+7.5V 和-5.5V 的方波。 该方形波形由前级运算放大器生成。 在稳态下、由于"虚拟短路"与任何运算放大器一样、3121的差分输入为0V。 但是、当 Vin 从+7.5V 变为-5.5V 或相反时、3121的输入将具有13V 幅度的差分电压。

我想知道这是否正常? 或者、我必须调节+7.5V 和-5.5V、使它们的差值不超过4V?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用的电路与数据表首页中显示的配置类似、则您应该可以使用自己的应用。 当您对同相输入施加电压时、反相输入将以类似的方式进行跟踪、以便它们在实际放大器引脚上的差异非常小。 当放大器在正确的电路中不再工作时(例如当输出饱和时)、输入仅与较大的电压分离。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    实际上、3121的电源为+18V 和-13V。

    我首先向同相节点施加+7.5V 电压2ms、然后、+7.5V 电压首次下降至-5.5V。 同相节点处的电压为下面的黄色波形、蓝色波形为3121的输出。 显然、在输入从+7.5V 下降到-5.5V 后、输出(蓝色迹线)会出现奇怪的波动。 输入电压第二次下降发生在32us 之后、您可以看到、蓝色迹线表现良好。

    我还执行其他测试。 例如、在缩小输入压降的 amlitude 范围时、 即输入从+5.5V 下降到-5.5V、则输出的第一个压降和第二个压降工作正常。 为了给出另一个示例、当第一个+7.5V 的脉冲宽度持续时间不长(请注意、上面的示例非常长、持续2ms)时、第一个下降沿和第二个下降沿都很好。 在所有情况下、第二个压降始终良好。

    Sicen 3121在这里没有负载、我怀疑在+7.5V 降至-5.5V 时 、超出了绝对最大额定值中的差分输入电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    该形状在测量中是可重复的、还是仅在某个时间发生? 此外、负摆动时输出的电压是多少。 在图上、它看起来大约为-10V、但我无法从图中清楚地看出。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    实际上、每次我对3121应用方波、其中第一个脉冲长约2ms、后续脉冲短约15us、输出的第一个下降始终经过奇怪的回摆形状、随后的下降不会出现这个问题。

     方波 幅度为+7.5V 和-5.5V、3121配置为增益= 2。 当电压应保持在-11V 左右时、电压将回摆至-9V 至-10V。 请注意、3121的电源为+18V 和-13V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    放大器驱动的负载类型是什么? 电路中是否有任何大电容器?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    3121的输出连接到24R9电阻器、该电阻器在另一侧浮动。

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    我假设您只是将其端接至高阻抗示波器输入以获取波形?  

    如果示波器具有50欧姆的输入模式、您是否尝试将其端接至50欧姆、以查看它是否看起来有什么不同?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我已将示波器的通道设置为50R 输入阻抗。 但输出电压第一次下降的回摆部分仍然存在。 真让我失望!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    我同意这是非常令人困惑的。 您是否可以通过重复的长持续时间脉冲来查看它? 我想知道该行为是否会自我重复。 此外、您是否还有其他可能能够查看的范围? 我已经看到测试设备切换内部电路的问题、并导致毛刺脉冲。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    实际上、我始终使用2个示波器来测试波形。

    根据您的建议、我将重复的长持续时间脉冲序列应用到3121的同相终端。 我发现每一滴水 都是重复的,每一滴水都有一个回旋。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    只需检查一下、您在图中显示的黄色曲线是否直接测量器件的输入源? 是这样吗? 此外、您的器件反馈负载上是否有任何电容器?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    3121配置为非反相、增益= 2。 黄色曲线直接测量其同相输入节点处的输入电压。 黄色曲线是正确的 abd 精确度。 没有电容器。

    3121周围的 PCB 布局如下所示。 蓝色表示底层、红色表示顶层。 绿色部分表示3121引脚周围的内部 GND 平面铜已进行了 ethout。 而棕色部分位于绿色下方、表示蚀刻的电源层铜。

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    我在布局中注意到、R78有第二条迹线、它会连接到任何组件吗? 此外、您的反馈电阻器(R78)的实际值是多少? 对于电流反馈放大器、电路补偿由反馈电阻器的值设置、因此我想确保不存在任何稳定性问题。  

    我还想知道、如果您稍微降低输出电压、这个问题是否会消失? 例如、您是否可以将器件的摆幅设置为-10V 而不是-11?  

    此外、如果您只有一个未使用的示波器探头或电压探头、我建议将探头接触到放大器的每个引脚、并查看波形行为的任何变化。 我们经常尝试发现哪些节点对探头添加的额外电容很敏感。 这可能会让我们对在哪里查找问题有一些了解。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    从 R78走出来的迹线会变成一个测试品脱。 测试点被探针获取、然后测量电压。 R78=R77=649R。

    实际上、当输出电压缩小到-8V 或-9V 时、这个问题将消失。

    我使用探针来观察3121的反相、非反相和输出节点处的电压。 只有输出电压受到该问题的影响。 两个输入节点处的电压均正常。

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yatao

    我想您说您的工作增益为2。 5.5V 输入将输出置于-11V、这太接近-13V 电源轨。 第一个脉冲可能只是进入输出摆幅限制、但是、当它位于该处并使结变热时、VBE 会减小、以便下次看起来更好-理论上讲、但您可以使用-13.5V 电源尝试此测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    实际上、3121的正电源为+18.5V。

    只需检查一下、如果我将感应电压降低至-13.5V、则总电源将为32V。 这是否正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    嗯、AbsMax 是33V、因此总共32V 应该是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    真的很抱歉耽误你的时间。 我尚未收到系统回复电子邮件。 我查看了 E2E 网站、我就知道您6天前回答了我。

    现在、在将-13V 更改为-13.5V 之前、我再次测试3121输出电压。 6天后、摇摆现象几乎消失了!

    我试过几次,这种现象几乎消失了,我可以容忍剩下的非常小的翼板。

    我不知道这种现象是为什么出现的以及如何消失的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    我相信、当您最初将器件摆动为负时、该器件会略微进入输出晶体管的饱和区。 但是、当它位于最大输出时、输出晶体管会变热、并且饱和电压水平会降低。 稍后、输出会"跳"掉饱和状态、我们会看到电压尖峰可能是由于晶体管上的某些电容放电造成的。 然后、您不会在随后的脉冲上看到尖峰、因为晶体管已预热。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的解释。

    你们都很有经验、我相信你们的回复、尽管我对器件内部发生的情况一无所知。

    感谢您对患者的解释。  我非常感谢美国

    此致