尊敬的 TI 专家:
我对 THS3121 在绝对最大额定值中的差分输入电压有一点怀疑、即其数据表 http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/ths3121.pdf 中给出的+-4V
我只需将3121与同相配置搭配使用、如其数据表第1页中给出的电路。
我为 Vin 提供 一个高电平和低电平为+7.5V 和-5.5V 的方波。 该方形波形由前级运算放大器生成。 在稳态下、由于"虚拟短路"与任何运算放大器一样、3121的差分输入为0V。 但是、当 Vin 从+7.5V 变为-5.5V 或相反时、3121的输入将具有13V 幅度的差分电压。
我想知道这是否正常? 或者、我必须调节+7.5V 和-5.5V、使它们的差值不超过4V?
此致
。