This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:Vs=12V、IN+=12.5V、INA210能否在这种情况下工作?

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804676/ina210-vs-12v-in-12-5v-can-ina210-work-at-this-condition

器件型号:INA210

你(们)好  

INA210用于对输出电流进行采样、输出电压为12.5V。

客户使用12V 电源轨为 INA210供电、因此 Vs=12V、IN+=12.5V、 INA210可以在这种情况下工作吗?

在数据表中、我们可以看到测试条件、Vs=5V、VIN+=12V

R2和 R4之间的电压将远远大于 Vs 5V、为什么这种情况对于 INA210是合适的?

这种工作条件与常见的 OPA 不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    Vin > Vs 的条件对于 INA210和类似的其他电流感应放大器而言非常好。 简化版原理图使该器件看起来像标准差分放大器、但情况并非如此。 该器件的输入级包含特殊的偏置电路、该电路允许输入共模电压远高于电源电压、从而方便地测量大总线电压上的电流。

    请参阅数据表复制的吹气部分7.1中的概述。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"这已解决我的问题"按钮。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应