This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:过驱电压的含义是什么?

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812690/lm293-what-s-the-meaning-of-overdrive-voltage

器件型号:LM293

大家好、

在数据表中、有过驱电压最低要求、我想知道过驱电压是多少。

数据表显示:

过驱电压是比较器正负输入之间产生的差分电压
偏移电压(VIO)的影响。 为了进行精确比较、过驱电压(VOD)应更高
输入失调电压(VIO)。 过驱电压还可以决定比较器的响应时间、
随着响应时间随过驱增加而缩短。 图8和图9显示了正极和负极
过驱电压的响应时间。


但我以前从未在放大器或比较器中看到过此参数、您能对这一个给出更多的评论吗? 过驱电压和失调电压之间有何差异?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    过驱通常是传播延迟的条件、而不是规格本身。 过驱通常出现在传播延迟的条件列中。 请查看数据表的传播延迟规格部分、其中应说明 Prop 延迟规格对应的"过驱"电压。 通常情况下、电压为5mV、20mV、50mV、最高为1V。

    比较器在过驱较大时反应更快、因此为了正确比较比较比较器、必须在类似过驱条件下比较传播延迟。

    过驱是指超出设定阈值电压的电压值。 由于阈值也受比较器电压偏移的影响、因此更"准确"的定义包括偏移电压(如上所示)。

    因此、如果基准电压为+2.5V、并且输入信号从+1V 变为+2.6V、则过驱电压为+100mV、而不是+1.6V。

    失调电压是输入之间的自然随机不匹配。 定义与运算放大器相同。 它被视为与正输入串联的小型电压源。 每个器件的失调电压都不同、失调电压可以是正的或负的。 比较器的失调电压范围通常为±100uV 至±20mV (通常为几 mV)。

    请参阅有关运算放大器失调电压的 TI 高精度实验室部分:

     TI 高精度实验室-运算放大器:Vos 和 Ib -实验室

     理想情况下、如果对负输入施加1.0000V 电压、则当正输入超过1.000001V 时、输出应变为高电平。

    但是、如果比较器具有-10mV 的失调电压、输出将在+1.010000V 时变为高电平。 请记住、-10mV 失调电压在内部与正输入串联、并将输入信号"降压"-10mV、因此结果是比较器似乎在更高的电压下触发。

    因此、由于存在偏移、"实际"阈值现在为1.010V。 如果您要测试5mV 过驱规格、则应将负输入设置为1.0000V、将正输入设置为1.0050V。 由于失调电压未达到"实际"1.01V 阈值、因此输出不会跳闸。

    相反、如果偏移为+10mV、"实际"阈值将为990mV、这会导致其"提前"跳变。

    这就是在测量传播延迟时必须考虑失调电压的原因。 使用较小的20mV 过驱数测量传播延迟时、输出不会跳闸、或者跳闸太早。

    请参阅 TIPL 比较器演示的第4部分:

    TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用4.