This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:检查 LM2901输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803449/lm2901-check-the-lm2901-output

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: TLV1704

尊敬的 TI 团队:

   请帮助检查 LM2901输出电平、VCC 为5V、测试数据:

   1: IN+= 4.31V IN-= 3.85V  OUT=H

   2: IN+= 4.31V IN-= 4.35V  OUT=L

   我检查了数据表 中的以下信息、我认为3.85V/4.31V/4.35V 大于3V、因此它将是输出 L、但当"IN+= 4.31V IN-=3.85V"时、它输出 H  

   

  谢谢!

此致!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    当输入电压因芯片而异时、LM2901停止正常工作时的共模输入电压限制。 这不需要恰好是3V (对于5V 电源电压)、但可以更高。 3V 只是保证限值、但典型限值可以更高。

    最好的做法是将输入电压始终保持在指定的共模输入电压范围内。 这不仅可以防止这些不需要的临界情况、而且还能保持芯片的动态性能(开关时间等)

    如果需要、使用分压器来满足 LM2901的共模输入电压范围要求。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    作为 Kai siad、您的工作电压超出了指定的输入电压范围。 在4.3V 时、您处于"边沿到芯片"范围内。 用冷喷雾敲击它、看看会发生什么...

    请参阅以下应用手册第2.2节:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

    它现在*似乎*正常工作,但最终会出现故障。

    我从未完全在板上看到过您突出显示的最后一个要点。 可能存在一些偏置点,其中*juust*有足够的泄漏,可以在一个方向或另一个方向推动输出,并且它可能不是您想要的方向。 我想你找到了其中一个要点

    请重新调整您的输入电压、使其下降到<3V、或者将比较器电源电压增加到>6.5V、以确保正常运行。 如果无法更改输入电压、请使用 TLV1704或类似的轨到轨输入器件替换 LM2901。