This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:如果我在0°C 以下使用该组件、会发生什么情况?

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV170, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808459/lm321-what-happens-if-i-use-this-component-below-0-c

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: TLV170

大家好、我的公司想在俄罗斯销售一些机器、

问题是使用了 LM321、该组件的额定温度直到0°C、这是因为它未在该温度下进行测试? 可能会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    你是对的。 该器件的额定温度为0deg C。使用低于该值将超出数据表、并且器件性能不能得到保证。 如果您希望使用额定温度较低的单通道器件、请考虑使用 LM321LV (适用于低电压电源)或 TLV170 (适用于高电源电压)。

    如果您提供了有关您的应用的一些信息、我们可以尝试提供进一步的帮助。

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板是模拟闭环控制、该机器是一台工业室外机(焊机)、

    我们已经有一些具有商业组件的板、接下来的板将是扩展板。

    是否可以在温度室商用部件中进行验证(例如-40°C 时为100小时)、  

    或者在封装级别可能会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 无法对该器件进行超出数据表限制的任何测试。  

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道、

    我是说我的公司进行了一次测试、在-40°C 温度下进行100小时的运行条件测试是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    我无法评论特定的测试策略。 公司必须认识到、如果在指定的温度范围之外出现任何问题、TI 将无法提供帮助。

    保罗