This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:滤波器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800085/ina214-filter

器件型号:INA214

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 有任何文档来描述如何设计电流感应滤波器、如下链接所示  

如何设计 CCM 和 Cdiff  

谢谢  

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/a3/84/7c/19/21/a8/40/f3/DM00086777.pdf/files/DM00086777.pdf/jcr:content/translations/en.DM00086777.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您重视 TI 配套资料。 在这种情况下,我认为我们没有类似的文件。 但是、我想说、您可以使用您在上面发布的文档中为包括 INA214在内的器件提供的公式。 具体而言、我将在该文档中使用公式1和2。 在这些公式中、我将使用 Rs 作为10欧姆或更小的值(较小的值将提供更小的测量误差)。 至于截止频率、我将使用至少比您希望滤除的频率低十倍频的值。 例如、如果您要滤除10kHz 噪声、我将使用1kHz 截止频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您可能还想阅读此帖子:

    e2e.ti.com/.../2829478

    根据您的需求(10n...100N)选择 C1、C2和 C3、并遵循 INA214数据表第7.4.5节中给出的建议。

    Kai