This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:电压和电流读数

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798840/lm5056a-voltage-and-current-reading

器件型号:LM5056A

尊敬的团队:

我不确定如何读取 LM5056A 的电流和电压。

您能帮助确认吗?

我们现在使用3m Ω 电阻来进行 Rsense。

 

我不确定是否以下图为基础。

如果是、请帮助检查 m、Y、R 和 B 的电流和电压。

我尝试计算它、但需要您确认它、感激

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有两个选项可用于确定参数。

    第一种方法是简单地根据 RS 和表40进行计算。 对应于原理图、RS=3m Ω 且 CL=GND。 我们可以得到 m=7471X3=22423、b=1949、R=-2。

    第二个选项是根据上面引用的曲线拟合计算一组自定义参数。 我认为数据表在这个主题上是非常清楚的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您提供相关信息。

    我认为我对如何计算它有更深入的了解。

    但我在这里仍然得到错误的值、请提供帮助。

    e1 => 2的复杂度应为-31。

    Vin 的公式应为1/4612*(-31*10^2+566)=-0.549V

    但客户的输入电压是54V、这里似乎出了问题。

    请就此提供帮助

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Vin 值应为两字节数据。 只想确保在计算中读取和使用了两个字节?

    我不知道如何解读您发布的原始数据图片。

    此致、Guang