This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:为什么增益变化如此'线性'?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799591/vca824-why-did-the-gain-change-so-linear

器件型号:VCA824

大家好、

我按照 VCA824数据表中的图表来测试芯片。

在我的 Ω 中、R1 = R2 = 20 Ω、Rg = RF = 1 kΩ。(我还想知道 R1和 R2为何不是50)

我设置 VG =-1V、0V 或±0.9V 并输入正弦信号、该信号的频率在40MHz 和220Mhz 之间变化

我用±5V 为电路供电。

我们可以看到、40MHz 下的增益比220Mhz 下的增益大约5dB、变化呈线性变化。 该字符与我们设置的信号振幅或 VG 无关。

我认为 VCA824的 GBW 不会导致这种情况、我不想改变芯片增益。

是否有人可以告诉我这个角色的原因?

谢谢

王珠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您需要查看时域、您应该执行网络分析器扫描并查看它是否随频率变化、这将基于 SSBW 效果或压摆限制效果。

    输出放大器是电流反馈、因此没有增益带宽积、但如果您在输出端的摆幅足够高、则由于压摆限制、您可能会丢失从40MHz 到220MHz 的摆幅幅度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael Steffes、
    因为我没有网络分析器、所以我使用了频谱分析仪和信号发生器来测试我的电路。 我手动更改了频率、并让频谱分析仪记录不同频率点的最大振幅。 我上传的数字不是很清楚、但我认为它在频域。
    VCA824应具有710Mhz SSBW (G = 2V /V)。 我考虑了压摆率、并减小了输入信号的振幅、但这种现象仍然存在。 我很困惑、阻抗不匹配或其他问题是否会导致这种情况发生?

    此致、
    王珠
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将内部信号电流转换回电压的输出放大器是针对该带宽指定的具有402欧姆电阻的电流反馈、达到1k 欧姆将对其进行带限、因此采用 rf=rg=402ohm、看看它是否不能更好地工作。