This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:IS ONET1151P 可应用于10G SFP+ ER

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P, ONET1191P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797894/onet1151p-is-onet1151p-can-be-applied-to-10g-sfp-er

器件型号:ONET1151P
Thread 中讨论的其他器件: ONET1191P

尊敬的:

  客户正在寻找可应用于10G APD ROSA 的 LA 芯片、ONET1151P 是否匹配、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    ONET1151P 是一个选项。 另一个选项是 ONET1191P -此部件具有更高的增益和更低的功耗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nasser:

    好的、谢谢