主题中讨论的其他器件: LM258
您好的团队:
客户有两个问题反馈,请帮助 TI,非常感谢。
如果仅提供+12V 和-12V 禁用(不提供电压), TL074_pin7输出将为3.3V? (图如下所示)
2. 如果仅提供+12V 和-12V 禁用 (不提供电压), RC726、RC727会断开,则引脚3具有1.5V,TL074 (如 比较器的正饱和和输出引脚1)将为+12V?
此致/ Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
客户有两个问题反馈,请帮助 TI,非常感谢。
如果仅提供+12V 和-12V 禁用(不提供电压), TL074_pin7输出将为3.3V? (图如下所示)
2. 如果仅提供+12V 和-12V 禁用 (不提供电压), RC726、RC727会断开,则引脚3具有1.5V,TL074 (如 比较器的正饱和和输出引脚1)将为+12V?
此致/ Mark
大家好、Wenhsiang、
如果负电源(-12V)在禁用时只是浮动、则不起作用。 运算放大器电源电流需要找到连接到负电源或 GND 的路径。
我知道一些电源、例如降压/升压或负 LDO、具有内部 FET、当电源被禁用时、该 FET 会将电源的输出短接至 GND。 如果将负电源拉至接地端、则它相当于在单电源条件(正电源轨和 GND)下工作的运算放大器。 在这种情况下、它将起作用。 因此、您必须了解负电源在禁用时的工作原理。
希望我回答了你的问题。
此致、
Sanjeev