This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:VIN 条件和输出确认

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829933/tl074-vin-condition-and-output-confirm

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: LM258

您好的团队:

客户有两个问题反馈,请帮助 TI,非常感谢。

如果仅提供+12V 和-12V 禁用(不提供电压), TL074_pin7输出将为3.3V? (图如下所示)

2. 如果仅提供+12V 和-12V 禁用 (不提供电压), RC726、RC727会断开,则引脚3具有1.5V,TL074 (如  比较器的正饱和和输出引脚1)将为+12V?  

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenhsiang、

    如果负电源(-12V)在禁用时只是浮动、则不起作用。 运算放大器电源电流需要找到连接到负电源或 GND 的路径。

    我知道一些电源、例如降压/升压或负 LDO、具有内部 FET、当电源被禁用时、该 FET 会将电源的输出短接至 GND。  如果将负电源拉至接地端、则它相当于在单电源条件(正电源轨和 GND)下工作的运算放大器。 在这种情况下、它将起作用。  因此、您必须了解负电源在禁用时的工作原理。  

    希望我回答了你的问题。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sanjeev Manandha:

    如果用于电压跟随器应用,Vin=3.3V 和 Vout=3.3V,RD 设置+Vcc=12V,-Vcc 连接到 GND,是否正常?

    或者将其更改为仅 LM258 +Vcc 非-Vcc (连接到 GND) ,哪一个更好? 请帮助评论,非常感谢。

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于电压跟随器应用、如果您的 Vin=3.3V 并且希望 Vout 3.3V 正电源(+VCC)连接到12V 并且连接到 GND 的负电源(-VCC)正常。 可以了。

    我不理解您在第二句"将其更改为仅 LM258 +Vcc 非-Vcc (连接到 GND)"中询问的内容、这意味着什么?  

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sanjeev Manandha:

    很抱歉,让您感到困惑,我是说 将 TL074与+- Vcc 一起使用,这样可以更好地连接到 GND,或者 只选择+Vcc tpye,就像 下面那样更好 ,谢谢。

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当没有负电源时、将-VCC 连接到 GND 比将其悬空更好。

    此致、

    Sanjeev