主题中讨论的其他器件: LMZM23601
尊敬的 TI 社区:
对于组件 TI LMP8646, 您能给我们提供输出引脚 Vout 的输入泄漏电流 吗?
谢谢、
弗雷德里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bon jour 框架、
当 LMP8646的输出运算放大器也超出稳压范围时、我不知道输出的泄漏电流。 但我假设一个标准二极管的行为与1N4151类似。 这意味着在室温下的泄漏电流高达50nA、在高温(80°)下的泄漏电流高达1µA μ A。 因此、我会尽可能减小原理图中的 RBB 和 RTX (尽可能减小 LMP8646的驱动能力)。 这可以最大限度地减小由于反馈电阻器上泄漏电流的压降而导致的误差。 不要忘记开关 FB 引脚的泄漏电流...
Kai
您好 Frederic、
在 LMP8646输出引脚由于某种原因变为高阻抗的罕见情况下、当然会有一定的泄漏量。 但由于泄漏不是正常的器件工作模式、因此未对其进行表征。 我没有内部二极管或运算放大器输入的特性,这两个特性都将导致 ESD 电池等其他元件的泄漏。
下一个最佳方法是在您关心的确切条件下测量一些器件。 这是我要求进行测试设置的原因之一。 当然、您可以轻松地自行测量。
此致、Guang