我现在有一个需要收集 Rogowski 线圈输出信号的设计。线圈的信号比为1000A 输出 88mV、额定输入为1000A、可承受5倍过流能力(即50000A)。 来自 Rogowski 线圈的信号会放大并集成到 ADS8588S 中。所需精度为0.5级精度、精度不需要5%或更低精度、5%或更多精度需要±0.5%。 目的是获取当前有效值、无需使用相位。
我在 TI 官方网站上找到了一个相关的参考设计 TIDA-00777。 主要有以下问题。
1、是否需要将电路分为两个部分,一个部分用于放大、另一个部分用于集成?
2 μ A TIDA-00777、的运算放大器是 OPA2188。 我之前项目中使用的 OPA2180是否 可用于替代 OPA2188。 两者的价格?
3、是否需要将 ADS8588S 采集范围调整为±5V 以减小放大倍数?
4、电路的结构是首先放大输入信号、然后进行集成。 放大器件在一个步长内放大、可放大100倍至±4V (当 ADS8588S 输入范围为±5V 时)、或放大200倍±8V (当 ADS8588S 输入范围为±10V 时)、或放大电路放大器件,50倍、 ,电路放大器件的次数可能是2次。 如果您放大两个级别、如何分配此放大因子。
5、根据 TIDA-00777电路、放大器件采用同相放大、而积分器采用反向积分。 你有更好的建议吗?
、在输入信号的位置添加保护器件 TVS 管、可以使用5V TVS 管。 仍然继续使用两个1N4148并联。
上面的原理图是我的设计,第一级放大76倍,第二级放大1.04倍、这个设计有什么问题吗? 请给我一些建议。