This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:将 VCC 连接至0V、将 GND 连接至-5V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827874/tlv3501-connecting-vcc-to-0-v-and-gnd-to--5v

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想将 TLV3501的 GND 引脚连接到-5V。 VCC 将被连接至0V (因此、正如数据表中指定的那样、VCC 至 GND 之间的电压仍然为+5V)。

根据我的理解、它应该起作用、是不是吗? 当然、 TLV3501的所有其他引脚也将以 GND 引脚电压为基准:SHDN 引脚将连接到 GND (-5V)、输入将介于0V 至-5V 之间。

问题是它在 SPICE 中不起作用(我已经使用 Micro-CAP 程序对它进行了测试、我没有 TINA-TI)。 这只是 TLV3501的 SPICE 模型的问题、还是可能是我错了、我的连接是非法的?

下面随附的 SPICE 结果(直流工作点分析)的屏幕截图:GND (PIN2)和 SHDN (PIN6)为-5V。 VCC (引脚4)为0V。 负输入高于正输入、因此我期望比较器的输出为 GND (-5V)、但我得到0V。

此致、

Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim

    我也检查了 TINA。  如果您使用+/-2.5V 等双电源、我才会使该模型正常工作。  我甚至尝试了+1/-4V、但0V/-5V 无法正常工作。  因此、它必须是模型中的某个东西。  我们将输入以更新模型、从而允许此仿真用例。

    无论建模问题如何、您提出的是可接受的用例。  只要 VS 在2.2V 至5.5V 的范围内、V+和 V-上的电压可以是任意值。

    卡盘