This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:LF412CDR 的热阻

Guru**** 2504225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839004/lf412-thermal-resistance-for-lf412cdr

器件型号:LF412

您好!

我正在寻找 LF412CDR 的热阻、即:

-结温

-结至外壳热阻

-结至环境的热阻

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denys、

    欢迎参加 e2e 论坛。  

    此器件型号不提供热模型。 我请求了一个新的热模型、并将在可用时提供所请求的数据。 模型可在短短两个工作日内完成、但在某些情况下可能需要2周。 我会在模型准备就绪时或在5天内(以先到者为准)再次回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denys、

    模型尚未完成、但可能会在周一前准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denys、

    模型已就绪。

    θ JA:115.2 C/W
    Theta JC:54.4 C/W
    Theta JB:58.9 C/W
    PSI JT:10.4 C/W
    磅/平方英寸 JB:58.1 C/W

    Ψ 对于使用测得的外壳温度估算结温很有用。