This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501仿真输出不正常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848775/tlv3501-the-tlv3501-simulation-output-is-not-normal

器件型号:TLV3501

TLV3501仿真输出不正常、输出振幅以 PV 为单位。 我不知道原因、仿真文件已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真文件为 attached.e2e.ti.com/.../BJ_5F00_TEST.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改仿真设置以使用"零初始值"。

    单击"Analysis"->"Transient"。

    选择"零初始值"单选按钮。

    单击确定并运行仿真。 它应以更快的速度运行并提供正确的输出。

    不确定问题是什么、但我通常使用此模式、因为它提供更"诚实"的结果、尤其是在启动期间(并使振荡器工作)。