This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:ESD 信息

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853755/tlv3701-esd-information

器件型号:TLV3701

大家好、我想问一下 TLV3701的 ESD 信息。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    感谢您指出 ESD 信息意外从数据表中删除。 在汽车版本中、我可以看到 HBM 值为2kV、MM 为200V。

    卡盘