This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:将脉冲放大至100V

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169594/opa455-amplify-a-pulse-to-100v

器件型号:OPA455

大家好、

客户想知道 是否可以将6kHz 至100V 的5V 脉冲放大6kHz。 下面的其他参数:

V+=120V

V-=-5V。

总电源= +/-75V (或 高达150V 的单电源)

e2e.ti.com/.../Schematic-Diagram.pdf

该电路是否会实时工作?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    电路应该正常工作。  

     方波上升沿和下降沿的输入额定值为4uec。 OPA455的压摆率额定值为32V/usec。 因此、100V 增益的增量最高 可达100/32 = 3.125 μ s、而 OPA455应能够跟上输入信号的上升和下降时间。  

    e2e.ti.com/.../OPA455-Squarewave-11092022.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    OPA455散热的情况也很好:

    不过、请遵循数据表第10节中给出的建议。

    Kai