主题中讨论的其他器件: THS4541
你好
您能否回顾一下采用 LMH6551的电路设计?
LMH6551用于将单端输入转换为差分输出、以馈入 ADC32J25IRGZT。
信号带宽< 100MHz、VCM 应为0.95V。
该电路位于表14中。
此致、
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上 Andrew、
首先、您进入该级的信号源阻抗是多少、您的输入阻抗非常低、现在您知道、我获得了大约31欧姆的输入 Z 和0.69的增益、但确实需要该源 R 才能确保。
展望未来、
1.确实您不想使用 THS4541等更现代的器件(可能只能在3.3V 单电源下使用)
很多时候、我会将一个差分二阶 RLC 滤波器从 FDA 接入 ADC。 您现在有一个单极95MHz、可以通过二阶大幅提高该频率、并降低积分噪声、
您好、Michael、
您能否再看一下滤波器设计(表14)?
感谢您的支持。
此致、
Andrew
感谢 Andrew、这是一个重大进步、让我有机会定期完成我以前做过的一些事情、 我想我在 Intersil 开发这一流程的同时,发表了一系列关于这一流程的背景文章-如果你想详细地埋葬,我可以寻找这些文章,其中很多都是在这一过程中积累的(并且充分发挥作用) ADC + FDA +滤波器演示板、这个演示板面向平衡-输出材料是我在这里向您展示的内容的前身、涉及许多其他很酷的东西、我认为这仍然是通过100Mhz 接口+ ADC 实现的最低 HD 功耗。
https://www.renesas.com/us/en/document/mat/isla214p50-55210ev1z-user-guide
附件是您的重新设计工作、
e2e.ti.com/.../Some-redesign-work-on-the-ADC32J25-interface-with-the-THS4541.docxe2e.ti.com/.../3247.60MHz-differential-RLC-filter.TSCe2e.ti.com/.../Matched-input-Z--THS4541-ADC-driver-plus-60MHz-filter.TSC
您好、Michael、
我已根据您的建议更新了原理图(表14)
您能评论吗?
现在、我知道如何为 ADC 设计滤波器。
非常感谢
Andrew
您错过了几个东西、在 Vocm 引脚上、10pF 不会执行任何操作、使其成为0.1uF 来过滤 VCM 噪声。
L 需要110nH、我使用 Coilcraft High Q 1、
哎呀、更新了 L。 I 使用了 Murata 的高谐振电感器。 我想使用0402。 看起来 Coilcraft 要大一点。
这里是 Murata 电感器的链接
下面是整个原理图。
THS4541Q 电路在表14中、ADC 在表15中。
请告诉我是否有任何需要解决的问题。
此致、
Andrew
我确信这是好的、我也在使用这些 Coilcraft 的、因为它们具有2%的容差-每侧的平衡更好将有助于降低 CM 生成-这是一个比我现在可以讨论的主题更大的主题、 也许其他人可以在您的滤波器上运行 Monte Carlo 并显示输出 CM 信号。 可能不是一个大问题、
随着我对 Isla 演示板开发的深入了解、我还决定对时钟上的采样边沿进行去 Q 是很有用的、可能不适用于这里、但也可能不会损害这些元件的位置、 但我尝试在100MHz 时提供-100dBc 的 HD 水平-因此一切都很重要-在脉冲定向、不确定它的重要性。
但是、
在 ADC 输入引脚处添加10欧姆 R
2.将一些差分滤波器 C OFF 拆分为 C 至接地端、将采样边沿分流至接地端。 假设您在 ADC 输入端的10欧姆元件的另一侧放置10pF、使每侧接地。 这看起来像5pF 差分、因此将39pF 降低到33pF 标准值。
采用最终设计和容差并对滤波器形状运行 Monte Carlo 会很有趣-我现在还在滤波器中使用0.5%的 R、因为它们的成本不会比1%高得多。
您好、Michael、
您能否查看更新?
我可以在构建电路板之前更新电阻器容差。
此致、
Andrew
这里是我对该输入缓冲器的意思、它连接到外部5欧姆、
这是200个蒙特卡洛和文件、
你(们)好,Michael
再次感谢您的详细工作。
是的、我可以看到容差对 MC 仿真的影响。
我已将 L 更新为2%(尺寸从402变为603。 滤波器中的其余部分为402)
至于电阻器、我们似乎会遇到0.5%的可用性问题。 不过、在制造之前、我会一直关注它。
您能否查看更新后的原理图? 我无法打开您提供的最新 TSC 文件(打开时显示了一些错误)。
此致、
Andrew
您的原理图看起来很好、我可以告诉您、尝试将这些5.1欧姆和10pF 尽可能靠近 ADC 输入、迹线电感将在采样边沿产生更多振铃。
我需要将 TINA 文件另存为 V9、但我使用的是 V11、
您好、Michael、
非常感谢您的支持。
让我关闭这个。
我将在测试电路板时通知您。
此致、
Andrew
Andrew、
祝您好运、希望您能看到数据。