This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:咨询

Guru**** 2503785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170567/ina290-gain-inquiries

器件型号:INA290

大家好、

我们的客户在其申请中考虑使用 INAx290、并进行以下查询。

我的要求是使用54V 共模电压测量低差分电压(2-20mV)

您能告诉我更适合我的 IC 的增益型号吗

我可以看到 A1 - A5型号可用。  20V/V 至500V/V 增益究竟意味着什么?

我想知道我们是否需要此 INA 系列的任何分立式组件? 我可以看到、我们不需要数据表中的任何分立式组件、因此它直接连接到电流感应、而另一端连接到 DAQ。

此外、在数据表的第20页的表8-1中、将 A5的 Vsense 指定为10mV、这是否意味着它可以感应到的最小值为10mV 或它可以感应到的低得多。 还需要以 mV 为单位的分辨率(最小步长)(它可以测量的最小值和步长)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    • 要选择合适的增益型号,您需要知道 IC 电源和 DAQ 的输入范围。 如果您可以使用20V 作为电源、则任何增益型号都可以;如果是5V、则200V/V 以下的增益型号都可以。 在所有合适的增益中、通常需要选择最高增益、同时考虑是否存在可能导致输出削波的瞬态。
    • 20V/V 至500V/V 增益究竟意味着什么? –以500为例,在20mV 输入下,如果电源高于10V,我们预计输出为20mV*500=10V,因此输出不受限制。
    • 是否有分立式组件? -输入或输出端不需要任何分立式组件。 但是、当连接到 IC 的输入信号和输出电路的特性不是很清楚时、最好放置如第8.1.2节所示的输入滤波器以及输出端的低通 RC 滤波器 (通常为几个100欧姆且>=0.05nF)
    • 同样在表8-1中,A5的 Vsense 为10mV–这只是一个示例,并不意味着 Vsense 有限制。 它可以测量的最小 Vsense 取决于应用的误差容差。 下图显示了相对于输入差分电压2-20mV 的误差百分比

    此致、Guang