This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:从4kHz 起、该产品的响应显著下降。 在18KHz 时、结果在产品上为-8dB。

Guru**** 2506375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172546/tl072-from-4khz-the-product-has-a-significant-drop-in-response-at-18khz-the-result-is--8db-on-the-product

器件型号:TL072

您好!  

以下是客户的回答:  

批次:1621012MY1

 

故障率为5000件{100%不工作}

 

它是唯一不起作用的。

箭头参考:RMA-2022-04254

BR、  

Josheil Flores

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josheil、

    您能否提供观察到行为的电路? 还是确认它与上一个问题的原理图相同?

    最棒的
    Jerry