This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:VDD1超过绝对值时的输出行为

Guru**** 2796905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173009/amc1301-q1-output-behavior-when-vdd1-exceed-abs

器件型号:AMC1301-Q1

您好、专家、

我的客户正在对 AMC1301-Q1进行一些功能安全分析。 如果您有一些问题、请与您联系。  

当 AMC1301-Q1的 VDD1在正常运行(上电)期间施加过压时、过压会超过 VDD1的绝对值并会损坏 VDD1引脚、您可以告诉我们在这种情况下输出的行为(VOUT_P/VOUT_N)吗? VOUT_P 和 VOUT_N 是否会更改为0V 或其他? 环路增益是否会大幅增加或减少?  

客户所需的行为是、当 VDD1引脚损坏时、VOUT_P 和 VOUT_N 将变为0V 或某个恒定值、并且环路增益不会发生很大变化。  

谢谢!  

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    当芯片在绝对最大额定值之外运行时、我不认为有任何保证的技术规格。 只需防止这些过压情况!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    请参阅并请客户参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/fs/sbaa445/sbaa445.pdf

    如果 VDD1引脚损坏导致开路、则我将获得数据表第8.3.2节中详述的失效防护输出。