This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:作为电源并联时可减少多少 Rs

Guru**** 2504465 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174001/ths3491-how-much-can-reduce-the-rs-when-parallelling-as-a-power-source

器件型号:THS3491

您好、专家。

感谢 您的支持。

我在这个网站上得到了非常有价值的信息以及您的建议。

这个问题与我上一个主题的项目相同。

但是、与该线程不同、

我还必须生成电压源(缓冲器)、以便对 DUT 应用正弦波。  

目标为3A 峰值、频率为20~1MHz、与最后一个线程相同。

因此、我尝试使用8~12ea THS3491、如下所示。 这在您的文档之一中进行了说明。

但我无法使用大 Rs、我想尽可能减小它。

因为如果 Rs 比 DUT 大得多、大部分电压将施加到 Rs。 不是 DUT。

因此、如果可能、所有并联放大器的等效 Rs 应小于100m Ω。

因此、每个放大器的 Rs 应该为1.2欧姆或小于该值。

您能给我一个建议吗?

非常感谢您的支持。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到该参考设计、  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael Steffes。

    感谢您共享该文档。

        很荣幸能关注我的主题。

    我读了许多你的答复,这是非常有用的。

    是的、实际上我还没有完全理解、但是、

    我认为该设计指南的一个重要内容是、

    每个输出失调电压的差异会产生一些循环电流和  

    在设计电路时、我必须考虑影响(功率损耗)。

    此外、还有 Rs 和 Rg 的测试参数、如下所示、

    但我认为它只是测试参数。 不推荐参数或其最小值。

    我问您的原因是、

    该表中描述的10~20欧姆在我的应用中太大。

    当并联和电容(容性负载)的数量更多时、Rs 值更大。  

    我必须并联使用10安培或更多安培、  

    因此、我担心 Rs 值应该比这高。

    但我觉得在这个设计指南中很难找到这样的答案。   

    因此、我想问您可以减小1~2欧姆。

    "可能"表示稳定性正常或不正常、某天会出现故障。

    因此、我要问您的一点是、可以将 Rs 用作1欧姆和

    如果可能、我唯一需要考虑的是每个放大器的失调电压导致的功率损耗?

    再次感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonwoo、您好!

    在您要测量的阻抗"Z"上、您需要什么电压信号振幅? 这对于电路的尺寸标注至关重要。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的大力支持和宝贵建议。

    THS3491能否像下面这样运行为电压跟随器?

    或如下所示。

    如果没有、下面的电路也没有问题。 (我将使用相同的 Rg 和 Rf 值)  

    最重要的是、可以将 Rs 最小化多少。

    因为如果等效 Rs 过大、我必须施加较大的输出电压以使 DUT 电压保持恒定。

    (如果 Rs = 1Ω Ω 且 DUT 的 Z = 1Ω Ω、则如果我必须为 DUT 提供1V 电压、则 THS3491的输出电压应为1.414V。

     但是、如果 Rs = 10Ω Ω 且 DUT 的 Z = 1Ω Ω、则为 DUT 提供与上述相同的1V 电压、THS3491必须支持10.05V。)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonwoo、您好!

    我会以5V/V 的增益运行 THS3491:

    e2e.ti.com/.../wonwoo_5F00_ths3491.TSC

    为了降低运算放大器的散热、我将以尽可能低的电源电压运行运算放大器。 并行使用更多运算放大器也会降低每个运算放大器的散热。

    我不建议采用这种并联方案,因为这可能会有稳定性问题。 因此、请自行承担运行此电路的风险。 输出电阻越高、不稳定的风险就越低...

    Kai