您好!
这是来自中国深圳的 Allen Hu、我对 TLV3603有疑问、请参阅以下文献了解详细信息。

其中:
-AC_IN 的范围为直流5.6V ~ 19V;
-ac_DC_5V2为5.2V;
电路将监测 IN+的输入电压是否大于0.4V。 如果是、OUT 将输出"高电平"、然后下拉"LE"并保持"高电平"。
您能不能帮助您查看电路是否可以执行。如果可以、如何改进或首选哪一个器件。
期待您的反馈/建议。
非常感谢
胡艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是来自中国深圳的 Allen Hu、我对 TLV3603有疑问、请参阅以下文献了解详细信息。

其中:
-AC_IN 的范围为直流5.6V ~ 19V;
-ac_DC_5V2为5.2V;
电路将监测 IN+的输入电压是否大于0.4V。 如果是、OUT 将输出"高电平"、然后下拉"LE"并保持"高电平"。
您能不能帮助您查看电路是否可以执行。如果可以、如何改进或首选哪一个器件。
期待您的反馈/建议。
非常感谢
胡艾伦
您好、Allen、
感谢后续行动。 是的、如果 AC_VIN 为19V、则 VIN-处的电压将为0.311V、因此 VIN+需要大于0.311V 才能将其切换为高电平。
不过 、您提到 AC_VIN 可能为5.6V、 这在 VIN-处为0.0819V、因此 VIN+只需大于 0.0819V 即可将其切换为高电平。
SHORT_DET1或 SHORT_DET2的预期电压是多少? 还是 VIN+? 它可以是0.4V 以外的其他电压吗?
正如 Chuck 提到的、使用诸如 AC_DC_5V2之类的固定基准并将其分频可能更容易、而不是使用 AC_VIN。