This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:输出阻抗

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739166/ina223-output-impedance

器件型号:INA223

你(们)好,先生

 

根据第4页的表、INA223的输出阻抗通常为4欧姆

因为它被称为阻抗、它应该是交流项吗?

我在数据表中找不到任何更详细的说明。

是否可以进行测量以进行确认?

我该怎么做?

 

 

 

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    这应该是输出多路复用器的 Ron。 您可以通过将变化的负载连接到输出来间接测量它。 输出电阻与负载电阻形成分压器、当改变负载电阻时、输出电压也会变化。 您可以根据此变化计算输出电阻。 不过、不要使用过小的负载电阻来防止输出饱和。

    另一种方法是将100µAp μ A 的电流注入输出并测量输出电压。 使用频率变化的正弦时、您可以获得输出阻抗的频率响应。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    该4欧姆值对应于直流阻抗、我们目前没有交流阻抗特性曲线。 要获得该曲线、您可以使用上面 Kai 所述的方法之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的指导!

    为了更准确地计算输出阻抗、需要大约为4 Ω 的负载

    为了避免过驱(我参考图22“输出电压摆幅与输出电流),我在 IN+和 IN-之间设置直流+交流电,以获得无负载波形(作为光标,摆幅= 51mV,平均值= 164mV)

    并将不同的负载分别连接到输出、3.9欧姆、7.6欧姆和12欧姆、也会获得相应的波形

    计算之后

    VOUT @负载= VOUT @无负载 x (RL /(RL + RO))

    根据每个 PICS 的平均值和摆幅、RO 约为4欧姆

    我很好奇输出波形上的杂散是多少、这是 INA223的斩波频率吗? 或者是否有任何意外拾取的东西?

    请帮助您确认斩波频率吗?

    我尝试通过另一个电压源注入电流、这次激励仅为直流源、但计算出的 R = VOUT / I 通常比预期的4欧姆大得多!

    感谢您的评论!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    尖峰可能是 SCL 和 SDA 引脚上的数字信号引起的接地反弹。

    我会向输出注入正弦电流。 取一个信号幅值为1Vp 的正弦发生器、并通过一个1k 电阻注入大约1mAp 的电流。 AC 通过将合适的耦合电容(10µF μ F 左右)与1k 电阻串联来耦合正弦。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您是否仍需要此主题的支持?