请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA113 主题中讨论的其他器件: THS4031
你(们)好
我使用 PGA113放大信号。 我发送0x2A11、根据数据表、它应该是增益为2的 CH1信号。 我已将 AVdd 连接到5V、将 DVdd 连接到3.3V。 这些是 CS、SCK、SDI 引脚:
我遵循以下波形:
请告诉我我应该怎么做?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.