This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:能否估算使用 LM258制成的单位增益缓冲器的容差?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740953/lm258-can-the-tolerance-of-a-unity-gain-buffer-made-with-the-lm258-be-estimated

器件型号:LM258

尊敬的 TI:

   这似乎是一个非常基本的问题、我实际上是在大学里打开我的教科书的、但我认为一整天都在使用运算放大器的人可能很快就会知道答案。 我有一位客户在他们的控制环路反馈中使用 LM258D 作为单位增益缓冲器。 我被要求计算输出的容差、因此我想包括缓冲器的 VIN 到 Vout 容差。 这可以使用数据表 E-char 表实现高精度吗?

    非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果输入电压始终处于建议的范围内并且 LM258的输出不会过载甚至短路、则输入和输出电压之间的偏差通常由输入失调电压决定。 如果有与 LM258输入串联的电阻、则还必须考虑这些电阻上的输入偏置电流压降。 这些压降会增加 LM258的输入失调电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    根据容差、我假设您是指预期电压与实际电压之间的电势差? Kai 在回答中说了要点,但我会再详细一点。

    失调电压(Vos)是导致输出意外变化的典型主要原因。 失调电压是必须施加的差分输入电压、以强制运算放大器的输出为零伏。 它是由器件内部在生产过程中的晶体管不匹配引起的、这意味着它基本上是不可避免的。 由于这种不匹配、您通常会看到输出中存在偏差。 对于采用单位缓冲器配置的 LM258、该偏移将大约为 mV。

    其他因素可能会增加预期性能的偏差。 例如、输入偏置电流会产生误差、该误差可建模为±Vos 漂移。 如果您的共模发生变化、这也会导致输出偏差、可通过使用器件的 CMRR 规格将此影响转换为有效 Vos 来估算此偏差。 PSRR 的工作方式与 CMRR 类似。 因此、根据您的条件和使用情况、效果会有所不同。

    出于您的考虑、我想说估算最大失调电压的最简单方法是从数据表中获取最大输入失调电压、并将其乘以运算放大器配置的"噪声增益"、在您的情况下就是这样。 这将让您快速了解电路的最坏情况。 同样、PSRR、CMRR、噪声、失真等因素会导致更差的结果。 但是、这将为您提供一个好主意。

    在不了解单位增益配置以外的设置情况下、并假设其他因素可以忽略不计的情况下、我们可以根据温度范围内的最大输入失调电压、假设该器件的预期容差为7mV (从数据表的第7.10节中获取详细信息)。

    德州仪器(TI)拥有一系列有关运算放大器的精彩视频/幻灯片、这些视频/幻灯片详细讨论了此主题。 如果您想了解相关信息、请访问以下链接: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    您可能会发现第2.1节和第7.1页的第一张幻灯片特别有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai、您好!

       非常感谢你们! 在对您的响应进行数字计算后、很明显、与环路中的其他误差源相比、该运算放大器作为单位增益缓冲器的容差可以忽略不计。 但是、我的最终客户喜欢细节、并将欣赏缓冲器容差。

    再次感谢、

    Chris