This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:LH0033J 的表面贴装建议

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740183/buf634-surface-mount-recommendations-for-lh0033j

器件型号:BUF634
主题中讨论的其他器件:OPA659

大家好、团队、

希望你们做得好。 我有一位客户在寻找与 LH0033J 等效的缓冲器。 在 TI.com 上看到的内容中、我推荐了 OPA633/ OPA659。

但是、客户需要表面贴装封装、BUF634是可选的。

当您有机会时、您能提供一些建议吗?

此致、
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、
    它看起来与 LH0033J 不完全匹配。 客户需要更换以满足哪些规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的回答。 客户没有分享任何有关应用的信息、因此任何   有意义的建议都有助于+表面贴装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOIC 中的 BUF634是我们的最佳交叉产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tim 和 Alex