This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551关断

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TINA-TI, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756316/ths4551-ths4551-shutdown

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA837

您好!

您能否确认在关断时、ths4551输出变为高阻抗? 在数据表中、未指定该阻抗。

我在另一个线程上看到了以下答案、但我仍然对该特定状态感到困惑;在我的应用中、我会将两个 THS4551输出连接在一起、并且一次只启用一个 THS4551。

"

您好、Dave、
THS4551的输出 在关断时不会成为高阻抗。 全差分放大器的一个问题是、即使放大器输出在关断时变为高阻抗、通过反馈和增益电阻器到前一驱动级输出的阻抗仍然相对较低。

-Samir

"

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    这是什么令人困惑的? 即使 THS4551的输出变为高阻抗、反馈组件仍然存在。 关断信号不会使它们消失... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很清楚、但我怀疑它是关于连接两个 ths4551并一次启用一个;如果一个在其输出端看到另一个作为负载的反馈路径、那么这不应该是问题吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您可以使用 THS4551 TINA-TI 参考设计运行 TINA-TI 仿真:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    除非数据表中明确指定、例如对于 OPA837、禁用引脚不会使输出高阻抗。 它仅为放大器断电。 输出仍然连接到 AB 类输出结构、施加到该结构的任何电压都可能通过寄生二极管为器件的各个部分供电、并影响其连接到的信号。 您将需要使用多路复用器或其他 ADC 来实现上述功能。

    此致、

    肖恩