This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:JFET 输入和 CMOS (辅助级)输入之间的输入失调电压变化

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735231/opa2810-input-offset-variance-between-jfet-input-and-cmos-aux-stage-input

器件型号:OPA2810

您好!

让我向您提出以下问题。

Q1)工作电压

工作电压、我了解以下内容。 我的理解是否正确?

  (Vs-) -- (Vs+)-2.5V : JFET 级放大器

  过流(Vs+)- 2.5V        : 辅助级(CMOS)放大器

Q2)输入失调电压

以下是 Vs+= 5V 时的偏移数据、图43 (数据表 P21)

我了解到 JFET 级在-2.8V 至0V 之间工作、辅助级在0V 至2.8V 之间工作。

如果我的理解是正确的、则输入偏移 在 JFET 和 Aux 之间的边界为0V 时发生变化。

我的想法是对的吗?   

Q3)发生失真

我假设当输入信号越过边界时、也会发生失真。

因此、为了保持精度、我们应该在(Vs+)- 2.5V 范围内使用 OPA2810、对吧?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takumi、

    您对 Q1、Q2和 Q3的理解是正确的。 输入晶体管的变化会导致交叉失真。 为了将失真保持在与给定数据表规格相同的低水平、必须避免出现此区域。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、