This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355-Q1:如何减小高速放大器的相位裕度

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA355-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734475/opa355-q1-how-to-coodinate-phase-margin-of-high-speed-amplifier

器件型号:OPA355-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的所有人:

我的客户担心这个具有高负载电容(大约1nF)的高速放大器出现振荡。

您能告诉我们如何适当地减小相位裕度?

TINA-TI 的仿真? 由 FRA 测试? 或使用不断变化的电容负载和电阻器通过示波器进行测试?

我们认为、与通用放大器相比、高速放大器的振荡更容易。

因此、我们想知道减小相位裕度的正确方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    首先、您应该按照 TI 稳定性视频中的讨论进行相位稳定性分析:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    然后、您可以使用示波器检查结果。

    哪种方法最适合消除不稳定因素在很大程度上取决于您的电路。 您可能想向我们展示原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、您好!

    对于高负载电容驱动、通常需要将器件输出中频率较高的电感与容性负载隔离。 这种隔离通常通过包含串联电阻器来实现。

    我建议查看 OPA355-Q1数据表中的图35、其中显示了在驱动1nF 电容负载时100 Ω 串联隔离电阻器的原理图。

    正如 Kai 提到的、相位稳定性分析可在 TI 的稳定性视频培训中找到:training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    如果您可以转发原理图以获得进一步支持、那将非常有用。

    此致、
    Rohit