This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547EVM:将 OPA547/OPA 548评估模块用作电流放大器

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547, TINA-TI, OPA548, OPA551, OPA548EVM, OPA547EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673984/opa547evm-using-opa547-opa-548-evaluation-module-as-a-current-amplifier

器件型号:OPA547EVM
主题中讨论的其他器件:OPA547TINA-TIOPA548OPA551OPA548EVM

您好!

我是一名机械工程学生、考虑将 OPA547/OPA 548评估模块用作电流放大器、输入将为 1kHz 1V 低电流、来自函数发生 器、输出将为1A、退出阻抗约为1 Ω。  我有2个主要问题

1.我能否使用  改进的 Howland 电流泵配置设置 来满足我的实验需求。

2.用户指南中有一个 BOM 表、BOM 表中的所有内容是否都作为模块封装的一部分提供?

  

谢谢你  

Alex Kolomisky。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不确定"出口阻抗"是什么意思。 您的意思是驱动1欧姆负载吗?

    当然、您可以使用改进的 Howland 电流泵配置、但它实际上取决于您所需的精度和所驱动的功率。 根据经验、在泵周围使用1%精度的电阻器时、您可以预期输出电流的最坏情况误差约为10%、0.1%电阻器时为1%、依此类推。 Howland 电流泵可以很好地驱动容性负载、但如果要驱动电感负载、则必须小心。

    对于评估模块、BOM 中的所有内容都将填充到电路板上、但 DNP 或 DNI 所列组件除外(请勿填充/安装)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答! 我计划使用0.1%电阻器。

    另外两个问题:

    1) 1)带宽是多少(1欧姆负载、1安培存在、1伏输入)?

    2)并且我驱动的电感负载大约为0.00005 F、在1KHz 时约为0.3 、另一个0.7欧姆将是简单的电阻器。这是否是一个问题?

    是否有其他符合我需求的模具?

    低电流、1V 输入(1-10 kHz)、1安培输出和1 Ω 负载?

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    Howland 电流源很棘手、并且可能会相对较快地变得不稳定、因为它包含一条正反馈路径。

    以下是有关它的应用手册:

    www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

    在任何情况下、首先使用 TINA-TI 进行仿真、以检查电路的稳定性。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    关于您的问题:

    1) 1)带宽是多少(1欧姆负载、1安培存在、1伏输入)?

    对于任何运算放大器应用、包括改进的 Howland 电流泵、在所需的最大频率下具有足够的开环增益(AOL)非常重要。 您表示输入信号频率将为1kHz、根据数据表图1 -开环增益和相位与频率间的关系、该频率下的 AOL 约为60dB。 足以帮助保持较低的增益相关误差。

    2)并且我驱动的电感负载大约为0.00005 F、在1KHz 时约为0.3、另一个0.7欧姆将是简单的电阻器。这是否是一个问题?

    如果您的负载具有高电感、则 Howland 电流泵会出现问题。 电压和电流之间的相位由 R 和 L 组成的复数阻抗拆分。由于泵使用双反馈和放大器的开环输出阻抗(Zo)、这会导致相位裕度非常低或降至零。 瞬态行为将会受到影响、并且可能存在不稳定的可能性。 如果您对负载有更完整的描述、这会很有帮助。 这必须作为一个完整的系统进行分析。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答!

    负载非常简单。 它由一个电感为0.00005H 的电磁阀和串行连接的1欧姆电阻器组成。 相补角的稳定性对我来说非常重要。 我可以更改负载、但不能按比例更改(我可以将电阻器替换为最多5欧姆的电阻器)。  

    螺线管 是我们开发的应变传感器、机械负载时会改变它的电感。  

    系统是否稳定? 还有其他选择吗?

    P.S.

    我在 TINA 中没有找到547/548 OPA。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以在 TINA-TI 的"SPICE 宏"中找到 OPA548的模型。 或打开您将在 OPA548产品页面上找到的"参考设计"。

    我已经模拟了您的电路。 输入信号为1Vp 1kHz 方波。 正如我所期望的那样、电路是不可瞬态的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    相位分析表明、相位裕度已完全侵蚀。 这是不稳定的原因。 通过添加前馈电容(C1)、可以实现相位超前补偿、从而使电路再次稳定。 至少可以防止振荡。 但电路仍会显示一些振铃:

    VM1是深绿色图。 VM2是棕色图。

    在下面、您将看到我如何进行相补角分析。 R4显示了开环输出互阻抗、顺便说一下、我并不确切地知道这一点。 VM1测量 OPA548两个输入之间的电压。 在相补角分析中、我对固有输出电压和 VM1之间的相位差感兴趣。 如果没有前馈电容、相位差会降至-90°。 因此、OPA548的相位裕度几乎完全被侵蚀。 请参阅数据表的图1。 在220pF 前馈电容下、相位差要小得多、限制在大约-5°。 因此、OPA548具有足够的相位裕度、可以稳定地工作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    Kai 正确-  您的无 补偿 Howland 电流泵电路不稳定。 我在 TINA 中运行您的电路时使用了经过细微修改的 OPA548模型、该模型校正 了开环输出阻抗(Zo)、我获得的结果几乎与 Kai 相同。  他在负反馈电阻器上使用220pF 电容器设计的方案似乎能够充分补偿电路。 您可以在下面看到使用和不使用220pF 反馈电容器时的 TINA 仿真结果。

    应用中的峰值电流 仅约为35mA、因此 OPA548的输出电流能力比所需的高得多。 OPA547的额定 电流为500mA、OPA551的额定电流为200mA。 后者采用较小的封装类型。 如果您决定使用另一个高电压运算放大器、则应重新评估补偿。

    顺便说一下、我检查了 TINA-TI 并找到了此处列出的 OPA547和 OPA548仿真模型。 如果您在查找这些工具时遇到困难、您也可以 从  产品 网页上的工具选项卡中获取这些工具。 我已包含 OPA548 TINA 电路、以便您可以进一步评估该电路。

    e2e.ti.com/.../OPA548_5F00_Howland_5F00_Zload_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我们已经听说过 OPA548电流泵应用的任何内容、这已经有几天了。 如果此问题得到令人满意的解决、如果您能够关闭此主题、将对我们有所帮助。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉没有响应。 我正在旅行。 感谢您的回答。您解决了我的问题、关于电流、我将使用较小的 RHCP、并具有大得多的电流(每选1次、约1 A)再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的更新。 很高兴我们能为您的 OPA548应用提供帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我目前正在旅行、我无法运行 sim、因为我附近没有 Win PC。 如果我在出口处使用1欧姆电阻器(而不是30欧姆电阻器)、您能检查一下会发生什么情况吗? 我是否会有1安的电流?

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    是的、有1A 电流、但会以牺牲稳定性为代价。 振铃严重增加。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、
    什么是振铃? 您是指不适用?
    2.当 opa548evm 可用时,如果不可用,则相同的响应(电流较小)在 opa547中是相似的(我可以使用0.5安培)。
    最后一点、您可以给我发送一个指向您使用的220pf 电容器的链接吗?
    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    30R 电阻器的减小是问题所在。 如果您希望选择1R 而不是30R、则将前馈电容从220p 增加到1n。 振铃似乎是可以接受的。

    还有另一种方法可以进一步减少振铃:用10R 电阻器替换30R 电阻器、并将输入电压从1Vp (1kHz)增加到10Vp (1kHz)。 这也会产生1A 的电流。

    220p (1n)电容是一个简单的 NP0。 采用额定电压为100V 直流的版本。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai!

    再次感谢。

    我可以使用电流较小且频率响应相同的547吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    不要忘记冷却。 如果您真的想驱动>500mA、那么 OPA547就不太适合。 OPA548能够提供更高的电流并提供更好的冷却效果。 请参阅数据表和结至外壳热阻中的 SOA 图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    547 EVM 能否通过合格的电子技术人员升级到548?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    《如何拆焊 OPA547和焊接 OPA548?》 应该简单。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    KI 正确、将感测电阻值从30欧姆降至1欧姆 会增加 过冲和振铃。 这表示相补角已降级。 将 连接在负反馈电阻器上的反馈电容器的值从220pF 增加到大约3.3nF、可大幅减少过冲和振铃 。 可以在下面显示的 TINA Spice 仿真中看到结果。

    可能还有其他补偿方法会导致更高的相位裕度、但这种分析需要更多的时间。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经订购了2个 EVM、谢谢!

    最后一个问题。 你向我展示的所有西姆都是方波, 正弦波会发生什么情况?

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    正弦信号精细、精确且失真极低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    关于您的问题:

    1.我能否使用改进的 Howland 电流泵配置设置来满足我的实验需求。

    是的、但您需要使用 OPA548获得1安的输出电流。

    2.用户指南中有一个 BOM 表、BOM 表中的所有内容是否都作为模块封装的一部分提供?

    EVM 套件旨在提供表8 "物料清单"中列出的项目、这些项目对应于图12 "完整的 OPA547EVM、OPA548EVM 原理图"中所示的电路。 列出的组件安装在 EVM PC 板上。 您必须提供您设计所独有的电阻器和电容器。 此外、请记住、EVM 套件附带 OPA547、您需要为更高电流的应用获取 OPA548。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程