This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:LMP8640HV 备用双向电流感应放大器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV, INA181, LMP8640, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674899/lmp8640hv-lmp8640hv-alternative-bi-directional-current-sensing-amplifier

器件型号:LMP8640HV
主题中讨论的其他器件: INA181LMP8640INA240

尊敬的所有人:

我需要一个与 LMP8640HV 引脚兼容的双向电流感应放大器。 请任何人帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayadev、

    感谢您选择 TI。 我搜索了采用 SOT-23封装的双向器件、最适合的器件是 INA181。 它具有相同的引脚输出、其中 LMP8640HV 的 NC 引脚是 INA181的基准引脚(基准引脚允许器件是双向的)。 与 LMP8640 (80V)相比、INA181的共模电压(26V)范围确实要低得多。  

    如果您需要高压双向部件 、则可以考虑使用 INA240。
     
    所有其他双向器件不会采用 SOT-23封装。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您提供宝贵的信息。