This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:LMH6559可用于新设计?

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713479/lmh6559-lmh6559-available-for-new-designs

器件型号:LMH6559

 在封装信息下、LMH6559MA 的第一个列表指示 NRND。 这仅适用于第一个商品、而不适用于其余商品。 我想在新设计中使用 LMH6559。 这是有效的选择吗? 如果没有、是否有更换件?

Arthur Williams

abw06280@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    所有其他部件均标有"活动"。 "正在供货"表示:"推荐用于新设计的产品器件。"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Authur、

    LMH6559从我们采用 RoHS "绿色环保"器件封装之前开始。

    为了将新的无铅封装器件与旧的镀铅区分开来、添加了"/NOPB"后缀。

    裸片和电气规格相同、但封装材料、引线框和引线镀层不同、以满足 RoHS 要求。

    "含铅"版本已被悄悄废弃、替换为"/NOPB"版本。

    某些选定的"引线式"器件仍可用于某些行业/应用中的客户、因为工艺流程、认证或行业要求、他们无法切换到/NOPB 版本。

    因此,在这种情况下,不能有足够的“引线式”客户来证明“引线式”版本是正确的,因此*该软件包版本*正在被淘汰。

    因此、正如表中所示、替换器件是 LMH6559MA/NOPB。

    只要您的制造流程能够处理稍高的回流时间、"新的"/NOPB 器件就会立即投入使用。