This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:数据表。

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV761, TLV3501A-Q1, TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710158/lmv761-data-sheet

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件: TLV3501A-Q1TLV3501

大家好、团队:LMV761的数据表显示:
‘两个引脚之间的电压 不超过 电源电压’和‘输入引脚上的电流±5mA’
但它的表述与 TLV3501A-Q1不同:‘Ω 输入端子被二极管钳位到电源轨。 摆幅超过电源轨0.3V 的输入信号的电流应限制为5mA 或更低'

客户在 TLV3501A 中使用 LMV761、输入电压略高于电源电压、但我们将输入电流限制为2.8mA。 这对他来说已经有了几年的魅力了。

我们的问题是:他做得正确,只有数据表缺少注释‘输入端子是二极管钳位的...' 或者它是否只是一个很好的运气。

客户希望我们给他 具体的答案。 它们在全球范围内具有用于工业用途的此电路器件。

因此、他们非常重要的是、知道这将可靠地工作、或者他们是否必须召回此电路板并修补原理图。

 他问"您能不能检查 LMV761是否具有输入钳位二极管并且没有相位反转?"

 非常感谢您提前付出的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser

    很抱歉我的回答延迟。 我今天无法获得回答问题所需的设计文档。 我应在明天之前获得这些信息、并将发布适当的答案。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    与 TLV3501一样、LPV761的输入端子被二极管钳位到电源轨。 输入电流应限制为小于5mA。 我们尚未在该器件上看到相位反转问题。

    此致、
    Jaskaran