This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 1867310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709627/ina282-q1-about-input-bias-current

器件型号:INA282-Q1

你(们)好

INA282-Q1 D/S 假设输入偏置电流=每个引脚典型值25uA。

因此,对于两个输入引脚,总输入偏置电流典型值为50uA (= 25uA x 2)?

此外,我是否可以知道   两个输入引脚在 Vs = 0V 和共模电压= 20V 时的总输入偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您关注我们的 INA282-Q1。 数据表中的输入偏置电流对应于两个输入的平均值、因此 Vs=5、VCM=12V 时的最大值为50uA。
    对于该器件架构、Vs=0V 时、输入偏置电流基本为0。