This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:单通道模式的应用问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706688/acf2101-application-question-for-single-channel-mode

器件型号:ACF2101

您好!

我有关于 ACF2101的一些问题、对于数据表中找不到的研究、我必须在项目中使用这些问题。  

1) 1)如果要使用该运算放大器的单通道(例如通道 A)、应如何处理第二个通道以获得最佳性能? 我是否应该将输入引脚短接至接地端并使输出保持开路? 还是应使所有引脚从通道 B 断开?  

2) 2)我不会在我的应用中使用多路复用、那么我应该将"SW OUT"和"SW COM"连接到低逻辑杆还是高电平? 这种情况下的输出电压将位于"OUT"引脚上?  

此致、

Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bartosz

    要禁用未使用的通道、请应用逻辑电平、以便复位开关打开、保持和选择开关关闭、并将 COM 输入引脚接地。

    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bartosz

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个答案让我很满意、非常感谢。

    此致、
    Bartosz